This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC32A:输入转换上升和下降速率

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567132/sn74lvc32a-input-transition-rise-and-fall-rate

部件号:SN74LVC32A

团队成员,您好!

我的客户使用我们的SN74LVC32A,现在他们测试了输入信号,并且输入转换上升和下降速率为10ns/V,高于7ns/V (我们的规格),可以吗?有任何风险? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    简短回答-当规格不在数据表中时,我们无法保证操作。

    长答案-最好保持CMOS输入的信号边缘尽可能快,以降低功耗并限制振荡的机会。 因此,建议使用dt/dv规范,以确保所有其它设备规范都能得到保证。 如果其输入信号略超出所需规格,他们可能还会发现动态功率或其他规格也略超出我们的数据表范围。 但是,我认为这不是零件正常运行的问题。 逻辑是比较稳健的,即使在「走」的时候,也会长期发挥作用。 我怀疑他们会遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我的客户还比较了NXP设备规格,最大tr/TF为20ns/V (VCC=VCC=V7V 1.2 至2.7V),10ns/V (VCC=VCC=V3.6V至2.7),但我们的规格为7ns/V 他们想知道我们的部件规格是否可以更改为与NXP部件相同的规格,谢谢

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果我的客户的应用只有一个过渡,并且上升和下降速率为10ns/V,我知道有动态功率,但只有一个过渡,您认为没问题吗? 我们能否提供破坏我们零件的最大dt/dv数据? 谢谢

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10 ns/V是高于7 ns/V的43% 这就足够了,可能不会太糟糕。 (我不能给出"不太坏"的定义;没有保证。)

    如果客户需要具有NXP规格的设备,则必须从NXP购买。