This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T00:SN74AUP1T00输入电压大于3.3V,VCC电压为3.3V,是否正常?

Guru**** 2556170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568210/sn74aup1t00-sn74aup1t00-vin-voltage-is-larger-than-3-3v-and-vcc-voltage-is-3-3v-ok

部件号:SN74AUP1T00

大家好,

我的客户想使用 SN74AUP1T00,但输入电压大于3.3V,VCC电压为3.3V。  

我想检查1.芯片是否工作正常?

2.芯片是否会断裂。

谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "更大"的含义是什么? 3.301 V? 300 V?

    “推荐的操作条件”表允许输入电压上升到3.6 V,因此这是保证芯片工作的地方。
    "绝对最大额定值"表允许高达4.6 V;在此电压下,芯片不会立即熔断(但可能无法工作)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 如果 客户使用的Vin电压高于3.6V,会发生什么情况? 如果它不能很好地发挥作用,会发生什么现象?

    谢谢你。

    巴西

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于4.6 V时,浇口隔热层可能会断裂。
    高于3.6 V时,泄漏电流可能会过大(这也会随着时间的推移导致浇口绝缘层磨损)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Clemens的乐于助人的回答。

    我要将此帖子转到翻译,以便其他人在将来更容易找到。