This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B-Q1:浮子VDD电压为4.35V?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568369/cd4010b-q1-the-float-vdd-voltage-is-4-35v

部件号:CD4010B-Q1
主题中讨论的其他部件:CD4010B

大家好,

我的客户 现在正在使用CD4010B芯片。 VCC电压为5V。 当我们卸下D147 而不使用12v_ON1电源时,VDD电压为4.35V。 您能帮我检查VDD为什么有电压吗? 谢谢你。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    由于其内部结构,V_DD应始终等于或大于本部件中的V_CC。 如果您查看数据表中图1所示的示意图,您可以看到输出PHET的主体直接连接到V_DD。 这意味着该FET的主体二极管也连接在V_DD和V_CC之间。 如果V_DD >= V_CC,则没有问题(即二极管在反向偏压下不会导电)。 当V_CC > V_DD时,您会看到V_DD上显示~1二极管从V_CC下降。