This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07 Schmitt Trigger on Ports (端口上的SN74LVC1G07施密特触发器)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568069/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-schmitt-trigger-on-ports

部件号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G17

您好,

 SN74LVC1G07是否在所有端口上都有施密特触发器?  我在应用程序指南中看到了注释,但数据表中没有显示任何内容。

谢谢!

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    SN74LVC1G07具有标准CMOS输入(和漏极开路输出)。 SN74LVC1G17具有施密特触发器输入(和推拉输出)。 每个设备都只有一个门,因此没有其它输入。