This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245应用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567674/sn74avc16t245-sn74avc16t245-application

部件号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他部件:TXB0108

团队成员,您好!

我的客户将此部件用于25M信号电平转换。 当DIR信号从低变为高时,有数据信号环。 所以你认为没问题吗? 我们的零件能用于25M吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    在25MHz下运行应该没有问题。 我假设B端口充当此屏幕截图中的输入。 这是否正确? 因此,基本上,当方向引脚切换时,B输入保持在高位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    这可能是主板布局问题。 客户的轨迹是否导致这些引脚很长且彼此平行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    在实验室中进行一些测试时,我注意到在启用OE的情况下切换方向针脚时,会产生大量噪音和失真。 我认为真正消除振铃的唯一方法是确保在切换DIR引脚时禁用OE,因为这似乎消除了我的任何噪音。

    我建议使用两个TXB0108来解决此问题,因为这些设备并不是真正用于DIR引脚的高速切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Aozer:

    谢谢,我会再次与客户确认他们是否可以重新设计他们的主板。

    此致,

    南方