This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:有关此双向多电压电平转换器部件的问题

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567017/lsf0108-questions-about-this-bidirectional-multi-voltage-level-translator-part

部件号:LSF0108

我计划将2.5V (Vref_A)和3.3V (Vref_B)逻辑与此双向电平转换器连接起来。

问题:

1.请确认Vref_B和EN引脚应连接到同一节点,并使用一个200k欧姆的电阻将其向上拉至参考电压。

2.对于此部件的VQFN封装类型,底部衬垫是否可以连接到GND?

3.如果信号是双向的或作为B侧的输出,则看起来需要一个上拉电阻器。 收发器是否仅位于B侧漏极开路?

4.如何在B侧为推挽式应用程序配置IOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kin:

    我将分别回答每个问题:

    1.是的,Vref_B和EN引脚应该连接到同一节点,并且该节点应该有一个200kOhm电阻器被拉至更高的电压基准。  此外,还应将电容器(10nF至1uF为可接受值)从该节点连接到接地。 请参阅数据表的应用程序部分。

    2.底部垫板(散热垫板)应连接至接地。

    3.不能,B侧可以是开路或推挽式。

    4.在任何情况下,B侧都需要上拉。  上拉值取决于驱动设备的速度要求和最大汇电流。

    注意:B侧参考必须提供少量电流(~5 uA),A侧参考必须吸收相同的电流。

    此外,如果您还没有看到它 ,这里的设备上有一个很好的应用说明。