This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于A端口上的输入电压电平(TXS0.2612万)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567157/about-input-voltage-level-on-a-port-txs02612

主题中讨论的其他部件:TXS0.2612万

您好,

 

我的客户将使用TXS0.2612万进行新项目,并询问有关输入级别的问题。

根据数据表(第6页),VIH和VIL (A端口)如下所示。

(A端口) VIH=VCCI - 0.2V (最小)VIL=0.15V (最大)

我理解,COMS级别一般如下。

VOH=(0.7~0.8)×VDD (最小值)VOL(0.2~0.3)×VDD (最大值)

 

(问题)

(1) TXS0.2612万中的A端口是否支持COMS级别接口?

我认为CMOS逻辑不是直接与端口连接的。

我的理解正确吗?

 

(2)我认为TXS0.2612万的输入形态通常与MCU的输出端口匹配。

 例如,MSP430F15x输出端口VOH/VOL如下所示。

VOH:VCC - 0.25V(最小),VOL:0.25V(最大)@VCC=3V/1.25mA  

基本上,TXS0.2612万将与MCU一起使用。

我的理解正确吗?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS电平转换器使用通过晶体管("S"="开关"),这意味着它们不主动驱动其输出。

    B端口输出上的低电平由A端口输入上的电平(加上晶体管上的压降)确定。

    数据表中的VIL规范只是最坏情况下的限制,在这种情况下,可以达到指定的VOL级别。 如果您的输入电压较高,则输出电压将会增加相同的量;TXS本身并不真正关心(除了单触发电路)。

    (CMOS接口级别用于单向输入和输出;自动方向感应转换器必须使用不同的内容。)