This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567131/sn74lvc157a-input-transition-rise-or-fall-rate

部件号:SN74LVC157A

团队成员,您好!

我的客户使用SN74LVC157A,他们测试了引脚1的波形,发现输入转换上升或下降速率为82ns/V,比我们的规格10ns/V高得多,他们想知道此应用程序是否正常,是否存在输出风险? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10 ns/V的限值适用于最坏情况,因此与实际限值之间存在一定距离。 此外,10是一个可疑的圆数。

    但是,没有任何保证。 超过10 ns/V的任何情况都不正常。
    使用该信号的唯一安全方法是使用施密特触发器缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens——一如既往的好信息

    南方

    您可能还会发现 此应用说明 非常有用-它讨论了CMOS设备中不希望出现输入缓慢的原因。