This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:PD,ΨJT和 θJC参数

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567149/sn74lvc1g86-pd-jt-and-jc-parameter

部件号:SN74LVC1G86

大家好,


请帮助提供SN74LVC1G86DCK的PD,ΨJT和 θJC参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    对于SN74LVC1G86:

    ΨJT = 3.4 ˚C/W

    θJC = 112.5 ˚C/W

    为了澄清,对于"PD",您是否正在寻找最大功率分解能力?

    如果是,应用手册 “CMOS功耗和CPD计算” 将详细介绍如何计算CMOS设备的功耗。

    -Joe