This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108关于频率问题

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567154/txb0108-txb0108-about-the-frequency-issue

部件号:TXB0108

大家好,

客户将计划使用 TXB0108。  VCCA为 3.3V,VCCB为1.8V。  

 在这种情况下,TXB0108是否支持100MHz?  如果没有,请推荐 合适的电压电平转换器IC。

 在这种情况下,TXB0108的最大频率是多少?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    TXB0108不支持100MHz。 您的应用程序是否需要自动定向转换器? 什么是用例? 如果没有,AVC8T245将支持您在该电压下所需的数据速率。