This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G04:SN74AUP1G04的CI

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566588/sn74aup1g04-ci-of-sn74aup1g04

部件号:SN74AUP1G04

尊敬的技术支持团队:

 

我有两个关于SN74AUP1G04的问题。

 

您能告诉我在TA =40°C至85°C时的CI吗

数据表页面。6在TA = 25°C时仅显示1.5pF 但CI值在TA =40°C至85°C时为空

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TTD,

    由于难以测量温度下的输入电容,我们通常只释放25C的输入电容数字。 你提到你有两个问题--第二个是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys Maier,您好!

    感谢您的回复。
    很抱歉,这是打字错误。
    我了解输入电容。

    此致,
    TTD