This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245接线温度

Guru**** 2548980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567002/sn74avch4t245-sn74avch4t245-junction-temp

部件号:SN74AVCH4T245

您好E2E:

 SN74AVCH4T245的最大结温额定值是多少?

非常感谢!

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell,

    我们不保证数据表中的最大结点温度(封装内硅芯片的最热温度),因为它会根据以下许多因素而变化:

    1.多氯联苯设计

    2.高度

    3.外部环境温度

    4.功耗

    我们可以提供的是绝对最大接点温度(超过该温度时设备会受到损坏)。 对于SN74AVCH4T245,此温度为150C。

    此应用程序说明提供了详细信息: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    由于SN74AVCH4T245的功耗在UW范围内,这些器件的最大结温将大大低于绝对最大结温。