This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:我计划使用TXB0108,但它是否支持100MHz

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566887/txb0108-i-planned-use-txb0108-but-can-it-support-100mhz

部件号:TXB0108

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

我计划使用TXB0108,但它是否支持100MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,

    不幸的是,TXB0108最多只能支持50MHz。 您的应用是什么? 您的接口是否有双向线路?您期望的负载类型是什么?