This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SNJ54LS244J和SN5.5121万J的备用部件号

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LS244, SN54HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566644/alternate-part-number-for-snj54ls244j-and-sn55121j

主题中讨论的其它部件:SN7.5121万SN54LS244SN54HCT244

您好,

请告诉我 SNJ54LS244J和SN5.5121万J的备用部件号。因为这些部件在市场上不可用。

谢谢,此致,

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naveen:

    这些零件是否需要军用级?

    我询问是因为SN5.5121万已过时,但SN7.5121万仍处于活动状态,并提供相同的功能。

    244函数非常常用。 我们有多个零件系列来实现这一目标。 我不知道SNJ54LS244,但SN54LS244处于活动状态。 我还要看看SN54HCT244。

    此致,