This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:电压转换器建议

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, TXB0108, LSF0108, LSF0204, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566065/sn74lv4t125-voltage-translator-suggestion

部件号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他部件: TXB0108LSF0108LSF0204TXB0104

我计划使用Freescale IMX6 UART与ADM3251E连接。 ADM3251E在5V上运行,以使用隔离式DC/DC转换器。 您是否能够推荐一个转换器将IMX6 UART 3.3V IO转换为ADM3251E UART 5V。 我有五个独立信道,因此需要5 RX和5 TX。

我最初看的是SN74LV4T125,也许是TXB0108。 有什么建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    为了获得最佳支持,我将把这条线转到译员论坛。

    您还可以考虑LSF0108,它是一款8通道无源转换器。

    如果您的所有线路都是单向的,则有更多的选项可用。 您能否为我们提供每条线路的负载和所需的最大速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我实际上只需要4个通道,2RX和2TX线路。 最大波特率为115kbps,其中的大多数选项都应该能够覆盖。 只有4个信道,我找到了LSF0204,似乎很有用。 还有其他建议或更好的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您也可以考虑SN74LV4T125。 只需将电源设置为3.3V,然后将每个输出上拉至所需的输出电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我认为这些都是可行的解决方案,有不同的好处和利弊。

    LSF0204是无源转换器,没有内部驱动强度,因此主机需要提供所有驱动电流。 TXB0104在上升和下降的边缘提供几uA的直流驱动强度和高达15mA的驱动强度。 LV4T125可以提供最大的驱动强度,但它是单向的,需要两个设备,一个用于TX线路,另一个用于RX线路。

    如果您的主机可以提供所有必要的驱动器,我认为LSF0204将是最佳选择,如果您要求转换器拥有自己的独立驱动器电流,则TXB0104将是最佳选择。 请记住,TXB0104对高电容性负载非常敏感(负载必须低于70pF),因此,如果您有较长的轨迹,则会降低性能。