This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:Vcc=0V时的风险,输入/输出具有高逻辑

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565820/sn74act244-risk-when-vcc-0v-input-output-with-high-logic

部件号:SN74ACT244
主题中讨论的其它部件: SN74LV244A

您好,专家,

当使用具有VCC=0V电压的ACT244时,输入或输出电压是否会影响VCC?

有一个线程通过使用ALS技术讨论了此问题。 这是否也适用于ACT?

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/50.8746万

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有Ioff保护的设备在关闭电源时允许输出电压。 SN74ACT244数据表未提及Ioff

    这也可以通过数据表的6.3 部分中的VO规格来查看;不允许高于VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    那么,SN74ACT244是否没有Ioff功能?

    您是否具有SN74ACT244的输入和输出电路架构? 当Vcc=0时,我们发现输入处的高逻辑将在Vcc处产生电压。 关闭电源阶段存在错误操作的风险。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它没有Ioff

    我对输出架构一无所知,但显然它有一个从输出到VCC的ESD保护二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱门斯。



    您可以通过查看绝对最大额定值表来确定大多数器件的输入/输出上是否有二极管。 请注意,在SN74ACT244数据表上,输入和输出电压范围指定为- 0.5 V最小值至Vcc + 0.5 V最大值。 这表示如果指定的电压比搭铁高0.5 V或比Vcc高0.5V,则钳位二极管将激活。 此外,还有一个称为I_IK -输入钳位电流的规范。 这表示这些钳位二极管在损坏之前可以输入多少电流。 在这种情况下,您需要将钳位二极管电流限制为小于20 mA。

    在没有钳位二极管的设备中,您将看到指定值的最大电压(如7V),而不提及Vcc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    了解这些信息是非常好的。 我研究了SN74LV244A,发现了Clemens提到的Ioff功能。  

    数据表第4页有2个输出电压规格,

    1.输出电压-0.5V - 7V (高阻抗和断电模式),

    2.V输出电压-0.5V - VCC +0.5V

    这是否意味着使用指定的电路在电源打开/关闭时打开/关闭内部二极管?

    当需要Ioff时,LV系列是ACT的良好替代。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件断电或输出设置为'高阻抗'模式时,输出通过隔离电路与钳位二极管隔离。 当设备输出正常时,夹钳二极管连接,并在操作过程中限制输出电压。 通常这不是问题,因为输出不应一次由多个设备驱动(称为'总线争用')。

    在这种情况下,我认为LV设备是一个很好的替代设备。