This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:74LVC2T45电平转换器的反相版本

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G240, SN74AUP2G04, SN74AHCT1G126, SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565844/sn74lvc2t45-inverting-version-of-74lvc2t45-level-shifter

部件号:SN74LVC2T45
主题中讨论的其他部件:SN74LVC2G240SN74AUP2G04SN74AHCT1G126SN74LVC2G04

是否有人知道电平转换器的零件号,该转换器具有与74LVC2T45完全(首选)或非常相似的性能,但具有反相输出?

该应用通过FPGA从3.3V/5V进行上下电压转换。

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有单个设备可以执行此操作。

    您需要什么速度和驱动力强度? 5 V设备的确切电压阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这实在太糟糕了,因为没有简单的解决方案。
    TPD<=50nsec。 驱动强度+/-5mA。 我们正在寻找"爆米花逻辑"等用途时,5V设备的可变阈值。

    蒂姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从未听说过"爆米花"逻辑系列。 无论如何,假设方向信号是3.3 V,最简单的解决方案总共使用四个芯片,此电路乘以两次:

    向下转换可以使用具有三态输出和5V容差输入(SN74LVC2G240)且以3.3 V运行的逆变器来完成

    没有用于向上转换的类似器件,因此您必须将在3.3 V下运行的普通逆变器(SN74LVC2G04或SN74AUP2G04)与具有TTL兼容输入的三态缓冲器(2×SN74AHCT1G126;没有双栅芯片)结合起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Clemens,

    将此主题移至译员论坛。