This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有不同输入/输出电压的同向缓冲器

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565926/non-inverting-buffer-with-different-input-output-voltage

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G07, SN74AHCT1G125

您是否能够为以下情况推荐一个非反相缓冲区:

输入电压;3.3V

输出电压:5V

电流:能够吸收15mA

可以是开路或推/拉。  

Vs:可以是3.3V或5V

我认为此部件将执行以下操作:SN74LVC1G07DCKR,但我不确定。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    漏极开路缓冲器的高输出电压由上拉电阻器连接的任何电压决定。 因此SN74LVC1G07确实可以正常工作。

    理论上,3.3V至5V转换可以通过具有TTL兼容输入的器件来完成。 但是,AHCT/LV1T系列不输出15 mA,也没有2栅极设备。 但如果你真的想,你可以‍并行使用两个SN74AHCT1G125。