This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI双向转换,66MHz,带30pF负载

Guru**** 2548990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565721/bidirectional-translation-for-spi-at-66mhz-w-30pf-load

您好,

我需要转换2个单向和4个双向SPI通道(1.8 到3.3V),66MHz,具有~30pF负载--您可以推荐一个部件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:

    由于高电容负载和频率,我们将无法使用自动方向转换器。 您认为方向控制转换器是否适合您的应用? 这将需要使用控制信号管理双向线路的方向。

    SPI线路通常是单向的,是否有任何特定的原因使这些线路是双向的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我还没有得到一个好的答案-- 我当前的解决方案是通过将被动转换器移近高端设备来最小化轨迹长度,然后每个设备使用一个转换器以允许隔离(30pF来自4个设备+一个长轨迹)。

    我会看看是否可以使用方向控制设备。