This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7.4221万:SN7.4221万:生成的脉冲的分辨率

Guru**** 2582275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565364/sn74221-sn74221-resolution-of-the-pulse-generated

部件号:SN7.4221万

您好,论坛:

有人知道SN7.4221万生成的脉冲的宽度分辨率是多少?

我正在设计一种单稳态多谐振荡器,它能以脉冲宽度的精度产生小于500 ps的脉冲。 (脉冲宽度范围<~ 100ms。)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顾贤男,您好!

    SN7.4221万是一种模拟设备,因此分辨率不是它的规格。 所有单稳态多谐振荡器都依靠外部电阻器和电容器来保持一致的正时(它们使用RC充电时间来产生一致的脉冲宽度)。 遗憾的是,最佳电容器的容差大于5 % ,这意味着输出脉冲将有类似的错误。 没有单稳态多谐振荡器能够在100 ms脉冲宽度下将精度保持在< 500 ps。