This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:剂量TXB0104具有内部上/下拉功能?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565050/txb0104-dose-txb0104-have-internal-pull-up-down

部件号:TXB0104

尊敬的技术支持团队:

 

我有一个关于TXB0104的问题。

剂量TXB0104有内部上拉/下拉?

如果有它们,它们的抵抗价值如何?

4kΩ 只是串行电阻器吗?

 

数据表上的VolA和VolB低于0.4V,但TXB0104显示,我们的主板上的VolA和VolB大约为0.6V。

 

所以我正在调查。

 

此致,

是i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB器件没有上/下电阻器。 (仅当检测到信号边缘时,才会启用单触发电路。)
    串行电阻相当于总线保持电路。

    VOL值取决于您的电路负载,您尚未显示。