This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH2.2501万:正在振铃

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/564890/sn74vmeh22501-ringing

部件号:SN74VMEH2.2501万

我们正在我们的项目中使用SN74VMEH2.2501万缓冲区

 

总线的主控制器是一个CPU板,在背板中有6个I/O插槽可用,并且(在下面的示例中)只有两个插槽填充了一个I/O板

在CPU板和每个I/O板中,我们都有SN74VMEH2.2501万缓冲器。

 

参见以下SN74VMEH2.2501万输入和输出(黄色)信号的波形

红色信号对我来说很好,而缓冲器产生的信号显示大量振铃。

 

信号用470R/330R分压器端接

 

请您解释一下为什么(并提供建议)我看到所有这些振铃?

 

如果我们没有这么多I/O插槽,是否也建议使用此缓冲区? 在下图中,似乎最多使用21个插槽。

我们有不同的背板配置:最大的背板为6个插槽;最短的只有1个插槽

 

提前感谢

此致

 

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrea:

    SN74VMEH2.2501万具有很大的驱动强度(50/100mA),这对于大负载非常适合,但如果负载较轻,振铃非常常见。 此振铃也可指示长信号轨迹(高电感)。 您能否共享设备之间连接的示意图/详细信息?