This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586365/txs0108e-txs0108e

部件号:TXS0108E

你好

我想知道此设备的最大数据速率是什么。 根据VCCA和VCCB电压值的不同表,最大数据速率为60Mbps,但在第一页的组件说明中,其写入速率为110Mbps。 那么,这一最大值是什么?

谢谢,Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    我已通知相应的应用工程师。 他很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表6.11 至6.15 指定了在7.1 部分的测试条件下保证可达到的最低数据速率。

    第一页中提到的110 Mbps看起来是一个典型值,在25°C时,此值在实验室中是可以达到的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Clemens的回复。
    我同意您的解释是正确的,最大数据速率被指定为最低保证运行速度,低于该速度将被视为失败。 我无法肯定地说,数据表中没有说明110Mbps是实验室中的典型测量值。
    我得研究一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生

    您对110Mbps的发布方式有任何更新吗?

    巴西
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yimin:

    特征参数数据表明设备的性能可能高于指定的数据。 数据表规范中的最大数据速率表示任何器件的性能最低可达60Mbps,但标称器件在较高电压节点上的性能可大大高于60Mbps。