This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:吸入源电流限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588838/sn74lvt245b-sink-source-current-limitation

部件号:SN74LVT245B
主题中讨论的其它部件: SN74LV244A

您好,

我想知道SN74LVT245B的输出持续电流限制是什么,不会影响设备可靠性(在推荐的工作条件下)?

谢谢你。

码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将在星期一回到工作岗位时研究这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IOH 和IOL的建议最大值 为:

    IOH =-32 mA

    IOL = 64 mA

    数据表不包含任何有关输出持续电流的信息,因此我无法对此作出任何保证,但是我的建议是将通过Vcc或接地的总电流限制为70mA,以最大限度地提高可靠性。

    有一份关于这一系列产品的应用报告,其中有一些细节,但我没有发现总电流限制。  LVT系列特征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:


    非常感谢您的回答。 我看到数据表中的信息仅限于IOH =-32mA和IOL = 64mA,但您建议将通过Vcc或接地的电流限制为70mA的总电流是有用的。 同时感谢您提供有关LVT系列特征的文献。


    此致,

    PIPIER-Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    您曾评论过将ICC限制为70mA,那么 您在哪里报价为70mA? 我在数据表中找不到70mA的值和ICC的任何限制。 我想它应该是最大功耗或结点温度的结果,但我找不到CPD参数来计算 功耗。

    我们将感谢您的帮助。

    此致,

    Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi San,
    该值不在数据表中。 这方面的限制不仅与散热问题有关。 它还与半导体器件构造中固有的多种因素有关。

    我的答案必须基于几个因素。 通过Vcc或接地的最大电流通常是单通道的两倍。 建议此设备使用的最大I_OH (在'V_OH'下的电气特性表中)为I_OH =-32mA。 如果我没有其他信息,我会建议最大电流为64mA,但70mA是我在数据库中找到的类似部件的最低标准最大值,因此我增加了建议以匹配。

    这部分很可能在接地端高达128mA,Vcc端高达70mA的情况下工作,但是如果没有硬数据,我采用保守的估计来回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的评论。 您评论说:"通过Vcc或接地的最大电流通常是双倍",那么您是否可以在数据表中选择具有最大ICC的示例设备? 我希望看到它,以便我理解。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LV244A就是一个例子。 它将来自一个通道的连续输出电流列为35mA最大值,但通过Vcc或接地的最大限制为70mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的评论。 这将有助于我理解。

    此致,
    Satoshi