This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC574:FIT基于一个通道?

Guru**** 2544800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591895/sn74hc574-fit-is-based-on-one-channel

部件号:SN74HC574

你好,团队成员

让我期待你的快速答复。

对于OPAMP/比较器,TI.com基于一个通道提供其FIT值。

因此,用户必须根据正在使用的信道数量进行多个匹配。

BTW,,SN74HC574PWR怎么样?

显示的FIT TI.com基于一个通道或基于整个IC?

TI.com say fit = SN74HC574PWR (8通道D-FF)的0.3。

如果用户在板级使用全部8个通道,他必须使用Ffit = 2.4 (0.3 x 8),因为显示的Ffit基于一个通道?

或者,他必须使用FIT = 0.3 ,因为FIT基于整个IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,

    根据我的理解,这是按设备计算的。
    如果任一通道出现故障,则设备已损坏,应进行更换。如果客户使用单通道,则安装率不会是一半,使用2通道时安装率也不会是两倍。
    将等待我们的生产和质量专家发表意见,我也可以反馈他们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao

    您说这适合整个IC,即使没有使用通道,也不能减少。

    无论如何,我希望您能尽快获得最终确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,

    安装率适用于整个IC。