This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:输出失真

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589856/txb0304-output-distortion

部件号:TXB0304

大家好,

我们正在使用TXB0304进行低引脚数接口应用。 但是,在1.8V的电压端,我们有一些问题。 您能否解释一下根本原因并提供此紧急案例的解决方案? 感谢您的支持!

请在下面找到原理图和波形(Ch1:1.8V侧,Ch2:3.3V侧),

输入电压为1.8V,输出电压为3.3V时没有问题。 但是,当信号通过电平转换器从3.3V发送到1.8V时,

  1. 过冲(在故障边缘之后)约为1V,超过最大输入低电压规范VIL,最大值= 0.58V。
  2. 上升波形不平滑,它降至最低输入高电压规格(VIH,最小值= 1.27V)以下。 然后过冲超过最大输入高电压,VIH,最大= 1.9V。

此致,

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我已通知相应的工程师,他们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam,您好!

    1.8V VCC线路上是否有旁路电容器?
    我认为当1.8V线路试图驱动输出时,这可能有助于减少功率干扰。

    最佳,
    Michael