This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG与54ACTQ04系列六角反相器的备用件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54ACT04, CD54ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592220/reg-alternate-against-54actq04-series-hex-inverter

主题中讨论的其他部件:SN54ACT04CD54ACT04

尊敬的各位:

在其中一个客户BOM中,我可以看到部件号54ACTQ04,但在TI网站中它没有显示,请告知是否已过时,或者我们是否有任何替代产品。

Rgds,

阿拉文德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aravind:

    我们有一个CD54ACT04和一个SN54ACT04——Q可能只是一个温度指示器。 您知道他们将此逆变器放入什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    54ACTQ04安装在马达内。 它将转子位置传感器信号和电机空气温度信号连接到微控制器。 请您提供有关申请的建议和解决方案。
    您提供的建议是我们不需要的Milgrade设备,最终成本也会更高

    阿拉文德。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National Semiconductor的"54ACTQ04 Quiet Series Hex逆变器"已停产。 正常的AC系列设备可能会发出太大噪音。

    数据表: e2e.ti.com/.../SNOS580.pdf