This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B:FIT基于一个通道?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591894/cd4013b-fit-is-based-on-one-channel

部件号:CD4013B

大家好

让我期待你的快速答复。

对于OPAMP/比较器,TI.com基于一个通道提供其FIT值。

因此,用户必须根据正在使用的信道数量进行多个匹配。

顺便提一下,CD4013BM96G4怎么样?

显示的FIT TI.com基于一个通道或基于整个IC?

TI.com说FIT =适用于CD4013BM96G4的2.8 ,即2通道D-FF。

如果用户在板级使用两个通道,则必须使用FIT = 5.6 (2.8 x 2),因为所示的FIT基于一个通道?

或者,他必须使用FIT = 2.8 ,因为FIT基于整个IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul,

    好的问题,我以前没有研究过这个问题,我需要咨询质量可靠性和生产支持团队。
    我得到他们的回答后,我会再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保罗,

    最有可能的是每台设备。 我没有具体的证据或文档可供您参考,但直观地说,它是按设备而不是按信道进行的,这是有意义的。 如果任一通道出现故障,则设备已损坏,应进行更换。如果客户使用单通道,则安装率不会是一半,使用2通道时安装率也不会是两倍。
    我们还将等待来自社区和我们的质量专家的其他投入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rao

    好的,我将等待您的最终确认。

    我希望能尽快获得。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul,

    它是按设备计算的。 我向产品工程可靠性团队确认了这一点。