This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:1.8V至3.3V SDIO电平转换

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, AM4376, WL1837MOD, TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592218/txs0108e-1-8v-to-3-3v-sdio-level-shifting

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其它部件:AM4376WL1837MOD,TXB0108 LSF0108

大家好,

我们希望将WL1837MOD (具有1.8V SDIO线路)连接至AM4376上的3.3V IO线路。 在本报告第4页查看WL1837MOD IOS的电平转换: http://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdf,我看到我们有一个使用TXS0108E设备执行此操作的示例。 此设备与TXB0108或 LSF0108有何区别?

我看到LSF0108没有集成的上拉功能,但是使用这些设备有哪些优势?

此外,请随时推荐在这种情况下可能工作的任何设备。

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0108是一个活动转换器,这意味着它的两侧都有当前驱动器。 建议将信号驱动到TXB0108的任何设备至少具有3mA的驱动强度,以克服TXB0108的内部驱动。

    LSF0108是一款无源转换器-上拉电阻器和驱动设备(而非LSF0108)可完成所有工作。

    TXS0108E是您可以使用的第三个选项,它与LSF0108非常相似,但它集成了上拉功能并添加了一些其他功能。

    如果您只是想以相对较低的速度(<10Mbps)将1.8V转换为3.3V,那么这些解决方案中的任何一种都能正常工作-我只会选择最简单的设计方案(即TXB0108)。

    数据在单线上始终从1.8V至3.3V或3.3V至1.8V,还是来回切换(单向与双向)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的快速回复,希望您做得好!

    这将是双向数据,在我之前在第4页顶部参考的应用说明中,它说:“TI建议电平转换器,在应用其中一个电源电压时,高Z输出。” 所有这些级别转换器是否都符合标准?

    此外,它们是否都能使用SDIO线路? (我们有一个命令,时钟和4条数据线)

    此致,
    阿卡什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF系列转换器不会在只打开一个电源的情况下将输出置于Hi-z状态,除非您将设备配置为从一个电源获得两个偏压(我尚未发布有关如何执行此操作的应用说明, 因此,我怀疑您是否会这样做...尽管在论坛上有一些人提到过这一点)。

    我会选择TXB (如果您可以支持当前要求)或TXS。 在我的头顶上,我相信这两个设备都有I_OFF规格,这意味着它们将处于Hi-z状态,直到两个电源都打开。 我知道他们在开机顺序方面有一些限制,所以只要仔细检查数据表,看它是否有任何内容。