This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT139:在4.0V电压下使用,而不是建议的4.5V至5.5V范围

Guru**** 2797565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591860/cd74act139-using-at-4-0v-instead-of-recommended-range-of-4-5v-to-5-5v

部件号:CD74ACT139

由于名称中的“T”指的是与传统TTL设备兼容的ACT设备,在这种情况下不会使用,我的问题是:使用4.0V电源,此设备是否能正常工作? 所有周围逻辑都在3.3V下工作,因此它永远不会看到高于该电压的电压。 我现有的设计使用74ACT139,希望降低供电电压,但避免更换部件试过后似乎工作正常。 切换时间是否有任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中建议值之外操作设备将使数据表上的保证规格失效-也就是说,我们无法保证以4V运行的部件将按照数据表中所说的方式工作,如果我们将其指定为4.5V。

    但是--在4V的电压下操作此设备不会损坏它(ABS最大电压范围保证为-0.5V至6V),而且您很可能会看到非常接近或在数据表规格范围内的性能。

    至于定时预期--电阻通常随着VDS的降低而在FET中增加,因此您预计定时会受到负面影响,但我预计电压的~Ω 10 % 变化会导致电阻增加/定时变化非常小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Emrys的快速响应。