This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07漏极开路/电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591859/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-open-drain-connection-level

部件号:SN74LVC1G07

我们正在考虑在我们的应用中使用SN74LVC1G07,如果我们的Vcc为1.8V,则此器件上的漏极开路输出是否可以提高到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    是的。 此设备可以具有高于Vcc的输入和输出,从而允许向上和向下转换应用。

    这在"绝对最大额定值"下的" Vo -应用于高或低状态下任何输出的电压范围"下的表中指明