This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVTH1.6245万:Theta JC (接线盒)

Guru**** 2546830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587526/sn74alvth16245-theta-jc-junction-to-case

部件号:SN74ALVTH1.6245万

大家好,

您能否告诉我Theta JC (案例的交叉点)在以下方面的价值?

・SN74ALVTH1.6245万GR
・CDCV304PW
n ü・SN74LVC2T45DCU
・SN74LVC541APW

我还想问Tj-max。

此致,
Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yaita San,

    ABS最大Tj为150C,超过此温度后可能会出现设备损坏和可靠性问题。

    SN74ALVTH1.6245万GR -我必须提交热量请求才能获得,但数据表中提供了其他的theta JC值。 如果您需要其他信息,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao-san,您好!

    感谢您的支持。

    请参见其他逻辑IC在数据表中具有JC值。 我忽略了这些。
    我将等待您对SN74ALVTH1.6245万GR的回复。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    61.1
    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值)
    19.6
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    28.7
    结果- psi JT (标准数据表值)
    2.1
    结果- psi JB (标准数据表值)
    28.4
    Result-Theta JC,底部(标准数据表值)
    不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该散热型号适用于SN74ALVTH1.6245万DGG设备。