This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:我们可以知道,TXB0104是否支持1.2V至3.3V电平转换器,速度是否支持40MHz?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591352/txb0104-may-we-know-if-txb0104-can-support-to-1-2v-to-3-3v-level-shifter-and-speed-can-support-to-40mhz

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件: SN74AVC4T245

您好,先生

我们可以知道,TXB0104是否 支持 1.2V至3.3V电平转换器,速度是否支持40MHz?  

DS似乎支持20M,您还有其他建议部分吗?

                                  太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    建议使用SN74AVC4T245以支持更高的数据速率。 TXB数据表给出了典型的20Mbps,相当于10MHz,我不认为可以达到40MHz。