This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:Sn74avc16t245

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591306/sn74avc16t245-sn74avc16t245

部件号:SN74AVC16T245

支持路径:/myTI和TI存储/TI存储/

您好,

实际上,我有一个关于电平转换器IC Sn74avc16t245的问题。

Sn74avc16t245的输出是什么? 是totempole还是open collector?

请快速回复我的查询。

谢谢你

此致  

Dashrath valand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dashrath,

    SN74AVC16T245具有平衡推挽式CMOS输出。  鉴于您的两个选项,我会说,'totempole (总功率)'是更接近的输出类型。

    将来,您可以通过查看数据表中的'电气特性'表来确定这一点。 如果您看到VOH和VOL的值,则零件具有推拉输出。 如果只有VOL额定值,则为漏极开路或集电极开路输出(取决于技术系列)。