This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:可以支持12.5米频率吗?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, SN74LV163A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590638/sn74lv14a-can-support-12-5m-frequency

部件号:SN74LV14A
主题中讨论的其它部件: SN74LV163A

大家好

 我的客户正在使用SN74LV14A用于12.5m信号反相器,但输出信号看起来不是很好,我想知道SN74LV14A是否可以支持如此高的频率? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    SN74LV14A肯定可以处理12.5 MHz。 示波器上显示的信号完整性有许多因素-包括电缆类型/长度,探头类型,负载等。

    显示的信号对我来说很好-边缘速度快,铃声有限,过冲/下冲似乎很受控制。 为了最准确地显示电路中的内容,我们建议使用差分探头直接测量设备输出处的信号(这消除了上述许多因素)。

    此波形是否有特别的问题? 是否可以验证测试设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好

     感谢您的评论,我们现在正在验证测试设置,还有一件事是如何识别SN74LV14A的最大频率? 数据表没有此类信息。谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想在工作台上进行验证,最好的方法是将脉冲发生器连接到输入端,并提高频率,直到输出无法维持电气特性表中给出的VOH/VOL规格。

    我们通常为同一技术系列中的时钟设备指定逻辑门的最大频率。 虽然这并不准确,但它应该为您提供最大频率的合理估计。 在这种情况下,SN74LV14A是一个'LV-A '系列器件,所以我拉SN74LV163A数据表,发现fmax(最小)=80 MHz,fmax(典型)=160 MHz,15pF负载。

    由于SN74LV14A比SN74LV163A简单得多,因此它将在这些频率之外工作是有道理的。