This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:漏极开路与推挽式操作

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591413/lsf0108-open-drain-vs-push-pull-operation

Emrys您好,
LSF010x的数据表描述了漏极开路条件下的开关特性。 我只是想知道LSF010x在推拉条件下的切换特性和数据。 在推拉条件下,它能否以100MHz的频率传输信号? 而LSF010x在推拉条件下的原理图又如何呢? 它是否与TXB010x的原理图类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已将你的问题拆分为一个新职位。  请避免在旧线程中添加新问题-如果您发布到新线程,我们更有可能看到并回答您的问题。

    我们提供了有关LSF系列翻译设备的出色应用报告。

    你的问题的简短答案是'是的,LSF010x可以在100MHz的频率上转换信号'--但是这太简单了,因为这种情况有一些具体的条件。

    为了使LSF设备的速度达到最大,必须将较高电压的侧迹线电容保持在最小值(建议使用5pF或更低),并且驱动器的汇电流必须超过10mA (最好是更高)。

    在您的应用程序中是否绝对需要使用双向转换器? 在这些速度下,我通常会建议寻找方向控制或单向解决方案。