This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304应用程序

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590411/txb0304-txb0304-application

部件号:TXB0304

大家好,

我的客户想要选择一个级别的轮班部件,我推广我们的TXB0304,他们的要求如下:

1.支持MDC/MDIO电平转换,1.8V至3.3V,数据速率为2.5Mpbs

2.必须符合1.8V和3.3V电平规范。

请帮助检查客户是否可以将TXB0304用于此应用程序,也请帮助检查以下示意图,谢谢

1.8V电平规格:

3.3V电平规格:

客户示意图:

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    我已经通知了相应的应用程序工程师,他将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,南方,

    比较TXB规格和MDIO规格,我相信只要遵循ROC规格,TXB就能正常工作。