Other Parts Discussed in Thread: TXB0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590411/txb0304-txb0304-application
部件号:TXB0304大家好,
我的客户想要选择一个级别的轮班部件,我推广我们的TXB0304,他们的要求如下:
1.支持MDC/MDIO电平转换,1.8V至3.3V,数据速率为2.5Mpbs
2.必须符合1.8V和3.3V电平规范。
请帮助检查客户是否可以将TXB0304用于此应用程序,也请帮助检查以下示意图,谢谢
1.8V电平规格:
3.3V电平规格:
客户示意图:
此致,
南方