This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:启动条件和边缘速率控制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590934/txb0108-start-up-condition-and-edge-rate-control

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件:LSF0108TXS0108E

我有两个问题:

1)如果所有输入都未在通电时驱动,此部件是否以确定的方式进入高状态?  

2)是否存在最小上升/下降时间在~2至4 ns范围内的较慢的边材施量版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个方向的正面反馈较弱的TXB架构可确保信道的两个I/O具有相同的状态,但不能保证任何特定状态。 开机状态为随机。

    TXB输入没有最小上升/下降时间。 输出的速度取决于负载;您可以尝试增加一些电容,但如果总电容超过70 pF,则输出会变得非常缓慢。

    您尝试解决的实际问题是什么? LSF0108或TXS0108E等无源交换机是否工作更好? 您真的需要自动双向转换吗?