This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:如何设置LMC567的输入信号频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590701/lmc567-how-to-set-input-signal-frequency-for-lmc567

部件号:LMC567

您好,

我的客户正在使用具有3.3V电源的LMC567,并通过引脚5 Rt和PIN6 CT设置中心频率=54.36KHz,

然后从针脚3应用交流信号,当交流信号频率介于27KHz和27.4KHz之间时,输出PIN8处于激活状态(具有交流信号输出),

但当交流输入信号频率 超出 27KHz~27.4KHz时,PIN8上没有输出。

问题:

 交流输入信号可接受的频率范围与中心频率相比有多大?

最大检测带宽L.D.B.W的平均值是什么?

此致

张青云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

    您可以向我们提供一个示意图,以便提供更好的支持。 我的一位同事将很快作出答复,提供进一步的资料。  

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞

    请参阅以下示意图,期待您的意见。