This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LPC信号的应用

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590613/lsf0108-application-for-lpc-signal

部件号:LSF0108

您好,先生:

很抱歉打扰你。

我们在LPC信号上使用LSF0108。

示意图:

两侧都有330欧姆的拉力阻抗器。

我们在 1.8V至3.3V的电压下看到LPCCLK和LPCCLK1从方波到三角波(图2),从波形内的数据表中也可以看到这种现象(图3)
您是否希望有改进的方法?

图2.

图3.

第二个问题是,如果我们的输出不仅仅连接一台设备,如何设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF器件是无源开关,因此上升边缘的形状由上拉电阻器和寄生电容产生的RC滤波器决定。

    要获得更快的边缘,请使用较小的上拉电阻器(如果您的设备具有足够的驱动强度),或更改电路布局以降低寄生电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如Clemens所述,输出上升时间取决于输出的RC。 如果您希望在升压转换时获得更快的边缘速率,则应减小上拉电阻的大小。  

    此外,如果您要驱动多个设备,则这只会增加线路上的寄生容量。 要驱动更多器件,需要一个较低的上拉电阻器。

    最佳,
    Michael