This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:SN74LVC1G06

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590808/sn74lvc1g06-sn74lvc1g06

部件号:SN74LVC1G06

此逆变器上的引脚1为常闭。

我们将引脚1连接到GND。 它是否会影响逆变器的正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第4页上的说明显示"未连接",脚注显示"无内部连接"。 所以理论上说,你用这个针做什么都无关紧要。

    实际上,封装内的短管可能充当天线,并影响芯片的其他部分。 但是,通常只有在存在阻抗和/或长电缆时才会发生这种情况,因为它们会接收外部噪音。 在您的情况下,如果GND的噪声足以产生影响,则实际GND连接可能会出现更严重的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,正如Clemens提到的,如果没有内部连接设备,您使用针脚做什么就不重要了。

    GND工作正常。

    最佳,
    Michael