This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245:未使用的引脚连接

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590770/sn74lvch16t245-unused-pin-connection

部件号:SN74LVCH16T245

尊敬的团队:

我有 SN74LVCH16T245未使用的接地输入,它是否正常?

此致,

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasanna,

    由于SN74LVCH16T245的每个通道都可以改变方向,因此我通常建议通过大电阻器(10kΩ Ω 或更大)将所有未使用的输入和输出接地。 如果输出未完全驱动至接地,电阻器将限制电流,并将使所有未使用的输入保持浮动。

    如果您已将设备配置为单向(即如果DIR引脚永久设置为高或低),则可以直接将输入连接至接地,并使输出保持浮动。