This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7400:为什么5V TTL/3.3V LVTTL触发电压大约为1.5V?

Guru**** 2553330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590654/sn7400-why-5v-ttl-3-3v-lvttl-trigger-voltage-is-1-5v-approximately

部件号:SN7400

在TI逻辑指南中,附加的5V TTL和3.3V LVTTL触发电压为1.5V。您能解释为什么?为什么CMOS触发电压为1/2 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换阈值旨在使您获得最大的噪声余量。

    对于(LV) TTL,VOL = 0.4 V和VOH = 2.4 V,因此阈值处于此时间间隔(1.4 V)的中间,因此您在两个方向都获得1 V噪声余量。 (实际阈值取决于VCC,可能有滞后,因此接近1.4 V和1.5 V;请参阅下文。)

    对于CMOS,VOL和VOH是对称的,因此VOL/VOH间隔的中间始终是VCC的一半