This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入驱动程序要求

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588811/txb0108-input-driver-requirements

部件号:TXB0108

你(们)好

我阅读了下面提到的数据表,

如果输入电流低于2mA,输出和输入会发生什么情况?

我还阅读了下面的帖子。 但我不理解为什么此设备需要超过2mA的输入电流。

(我需要一个简单的机制。)

我们的客户问我们,如果这非常关键,他们想知道为什么没有为您指定此电流至电气规格。

我们需要与客户讨论此事。 因此,请给出一些问题,如果电流低于2mA,为什么会发生以及会发生什么情况。

 

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已向相应的应用联系人通知此问题,请注意,今天是美国假日,回复可能会延迟至周末。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Koji San,

    2mA的输入要求对于过载4K内部缓冲区进行过渡是必要的。 最坏的情况是5.5V电源和多位操作。 低于2mA的电流可能工作,具体取决于工作电压的降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Micheal-san,Shreyas - san,

    感谢您的支持。

    Shreyas - San,

    正如您前面提到的,我了解驱动4K内部缓冲器所需的输入电流。

    另一方面,如果电流低于2mA,我想知道这些问题(行为)。 (例如 VCC=5.5V)
    如果驱动电流较低,您能否提供任何问题?

    此致,
    山本浩二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流流经4 kΩ 电阻器,并导致其上的电压下降。 电阻器的一端由输出缓冲器保持在VCC或GND;压降必须足够大,以便电阻器的另一端超过输入的开关阈值。

    例如,如果状态为低,且存在0.5 mA的电流,则输入端的电压为0.5 mA × 4 kΩ = 2 V,这不足以切换为高电压(VCC = 5 V)。

    理论上,2 mA的电流将允许8 V的电压降;实际上,电阻器的容差非常松,并且存在安全系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,克莱门斯,感谢你的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens-San,

    感谢您的支持。

    我明白了。  

    另一方面,如果VCC为1.8V,电流是多少?

    (例如 我们是否可以估计为1.8 (最大)/mA 5.5 (最大)*2mA (最大)=0.654mA?)

    我们的客户正在其主板上使用TXB0108。 但是,他们发现在电路的某些部分,电流小于2mA (VCC=1.8V时)。

    因此,他们想知道在VCC=1.8V时电流至少应达到多少。  

    此致,

    山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2 mA建议用于最差情况(即VCC = 5.5 V,温度过高,具有安全系数)。

    数据表的图6显示了典型值,表示开关阈值和所需电流与电源电压呈线性变化。

    请注意,5.5 V是标称5 V加10%误差,因此您应在1.8 V值中包含10%的裕度,或使用标称5 V进行刻度:

        1.8 V = 2 mA×(1.8 V / 5 V)= 2 mA×(1.98 V / 5.5 V)= 0.72 mA时的驱动强度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens-San,

    谢谢! 这是非常有用的建议!

    此致,
    山本浩二