This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS292:编程输入规格

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590460/sn74ls292-programming-input-specifications

部件号:SN74LS292

编程输入(A,B,C,D,E)是否可以直接连接 到SN74LS292N上的Vcc? 还是应该使用拉拔? 同样的问题也适用于CLR。  

谢谢!

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用逻辑设计(SDYA009)的第3节意味着LS输入可以直接连接到VCC。 如图1所示,输入电平较高时,仅泄漏电流流动。