This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:上拉闩锁

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589662/txb0302-pullup-for-latch-up

部件号:TXB0302

尊敬的技术支持团队:

 

我有一个关于TXB0302DQMR的问题。

数据表页面。1显示如下,用于上拉。

 

< A。逻辑输入/输出两侧不需要上拉电阻器。>

 

这是否意味着TXB0302不需要上拉/下拉阻尼器来防止锁扣向上?

 

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB器件不需要上/下电阻器。 它们也不需要串联电阻器(如果设备易受其影响,这将防止闩锁)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我同意Clemens的观点。

    最佳,
    Michael