This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:泄漏电流问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589857/lsf0102-leakage-current-questions

部件号:LSF0102

您好,  

   我的客户示意图如下所示。

   问题是,如果P3V3_AUX首先出现(在P1V8_CPU0之前),SPI信号高,B1/2 到A1/2之间是否有泄漏电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:

    您的帖子未能完成,您是否可以使用丰富格式重试,然后使用添加图片工具附加您的图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    感谢您重新张贴示意图。  需要移动200kOhm电阻器,使其位于P3V3_AUX和VREF_B之间,并且VREF_B需要直接连接到EN,才能使此零件正确转换。 (请参阅 数据表第9.2 节。1)

    在当前设置下,您将看到LSF0102的电流消耗过大,可能会损坏。

    一旦您修复了我上面提到的配置问题,如果B1/2信号是~3.3V,VREF_B是3.3V,VREF_A是0V,那么我希望通过设备的电流泄漏很小(我猜最大值是10uA,通常可能更接近NA)。

    有一个很好的应用报告,涵盖了此设备的许多常见问题-如果您尚未看到,它值得一看。

    使用LSF系列进行电压电平转换