This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108消耗电流

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589462/txs0108e-txs0108-consumption-current

部件号:TXS0108E

尊敬的先生:

对于电源评估,我正在计算TXS0104 和 TXS0108的消耗电流。 因为我无法在数据表中找到规格。是否可以帮助提供它以供评估? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的表6.5 指定静态功耗(ICCA,ICCB),表6.16 指定动态功耗(CPD)。 (有关 这意味着什么,请参阅常见问题。)

    此外,当您拉低任何引脚时,上拉电阻器和通道栅晶体管上会出现电流和相关的压降;有关其值,请参阅8.2 / 8.3 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    我检查txs0108的数据集8位消耗电流是否低于Txs0104 4位,这是否意味着TXS0108更节能,对吗? 我错了,请更正我,谢谢。
    TXS0104 ICCA+ICCB =max14.4uA,
    TXS0108 ICCA+ICCB=最大8uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他电流(请参阅我上面的答案)可能更大。