This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:将此EVM用作声纳系统发射器

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589014/tx517evm-use-this-evm-as-a-sonar-system-transmitter

部件号:TX517EVM

亲爱的朋友们:

我想使用TX517EVM作为我们的发射器,我有以下两个问题:

  • 是否可以通过SPI连接配置此EVM? 例如,使用SPI连接设置寄存器值。
  • 我在文档(slou317b的表4)中看到,按FREQ_Button生成的频率从10MHz到100Mhz不等。 如您所知,在Sonar系统中,我们使用的频率范围为200 kHz至800 KHz。 此设备是否生成声纳应用的频率?

感谢您的参与:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    TX517EVM无法通过SPI进行配置。 其设置为使用其高阻抗INPx,INNx输入(~2.5V - 3.3V逻辑)进行配置。
    该设备可根据需要生成低频率。 数据表(第7页)中1-100MSPS的频率规范仅讨论器件的刷新率。

    此致,
    奥卢